This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2HB50-Q1:ICL (最小值/最大值)

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2HB35-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233074/tps2hb50-q1-icl-min-max

器件型号:TPS2HB50-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS2HB35-Q1

您好!

数据表指定在 RILIM = GND、开路或超出范围时 ICL (typ)=11.8A。
我的客户希望在相同条件下了解 ICL (min)和 OCL (max)。

此致、

K.Hirano.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirano-San,

    当 ILIM 引脚开路时、我们认为这是一种故障情况、即 ILIM 引脚上的电阻器已失去连接。 因此、我们没有最小或最大电流限制的数据。 在这一点上、我们只能保证器件会在电流限制或接地短路的情况下关断并进行自我保护。  

    如果您需要达到最小/最大电流限制的更高范围、建议使用该器件的 B 版本或与 TPS2HB35-Q1引脚对引脚交换。