This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:降低 VCC (已实施)

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1232714/lm5176-lower-vcc-implemented

器件型号:LM5176

您好!

我有一个应用的 标称输入电压为24V、标称输出为35V。 我在启动时使用反馈中的 PWM 将 Vout 从5V 斜升至35V。

我正在驱动 GaN FET (GS61008T)、它们的 Vgmax 为6V。

为了启用6V 栅极驱动、我有一个6V 齐纳稳压器来馈送 Vin。

稳压器运行良好、但在欠压瞬变过程中损坏了一些 LM5176。

器件损坏后、会从 Vin 汲取过多的功率、将6V 齐纳稳压器拉低至~1V 左右。 该器件似乎每~1秒左右"重试"一次。 (比 TSS/断续时间长得多)

是否有人尝试过类似的方法?

对造成损害的原因有什么想法吗?

谢谢、

詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    嘿、Stefan、 感谢您回答我最后一个关于为 LM5176提供更低电压的问题。
    我继续并 实施了它。 有任何机会、您对可能存在的问题有任何想法?

    我也看到了你的评论。 "LM5176:VCC 欠压锁定"

    不幸的是、我没有弹出高端升压二极管来查看芯片中是否有一个驱动器降低了6V 齐纳稳压器的负载。

    谢谢。

    詹姆斯:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    感谢您使用 e2e 论坛、并且已经与 Stefan 取得了联系。

    关于此电路:
    我们产品系列中的器件尚未针对 GaN 驱动器进行优化。
    我自己也没有任何涉及此应用的参考设计。

    如果您认为损坏是在欠压瞬变期间发生的、则栅极引脚确实可能在 ABS 最小值以下过载并导致内部损坏。

    为了进一步查看这一点、有必要查看一些波形以查看峰值实际上是大而宽的、以检查器件是否应该能够处理这些峰值、或者它是否是问题的根本原因。

    此致、
    Niklas