This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25723:关于函数

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25723, BQ25887
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1232464/bq25723-regarding-to-the-function

器件型号:BQ25723
主题中讨论的其他器件: BQ25887

您好、团队成员:

我有疑问。

 BQ25723是否 涵盖以下功能? 我是一名电池充电器 IC 新手、因此请告诉我。

功能:

CC 和 CV 模式

 充电结束计时器设置、充电结束电流设置。

-串联充电、电荷平衡(中点电位)设置

-充电结束时电路断开

-再充电(偶尔监控和判断电压下降)

此致、

Masa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masa:

    BQ25723不支持充电平衡或充电安全计时器。 BQ25887具有用于2S 和安全计时器的被动平衡功能、或者您可以查看我们的电池监控器和/或监测计芯片来获得更多平衡芯片选项。

    此致、

    雅各

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    谢谢确认。 我了解。

    此致、

    Masa.