This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C44:输出短路时的异常行为

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C44

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1224765/ucc28c44-abnormal-behavior-when-short-output

器件型号:UCC28C44

大家好、

客户反馈、当 UCC28C44输出短路时、器件在 PWM 脉冲上会出现异常行为、如下所示:

其中 CH2:VCC、CH3:VDS、CH4:驱动器引脚

示意图如下所示:

提前感谢。

BRS、

弗朗西斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是说 VDD UVLO 关闭值不正确吗? 如果是、可能需要考虑两个因素。

    (1)如果您将 VDD 设置为< 8V (假设为7.9V)、并让它保持该状态、看看是否触发 UVLO off? 如果确实触发、那么您看到的问题是因为在稳态下测试 UVLO off、因此存在一定的延迟。

    (2)进一步放大波形以查看是否有噪声反弹回 UVLO、您需要具有全带宽的示波器通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    您是说这个 红圈的行为是由 UVLO 引起的吗? 为什么 PWM 的占空比先增大然后减小? 似乎 失控。

    [/报价]

    我要求客户测试 VREF 输出(绿色波形)、它在异常行为时为高电平、因此根据数据表、不会触发 UVLO。

    BRS、

    弗朗西斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    随着 Vin 不断降低、IC 打算增加占空比、以使 Vout 保持稳定。

    如果 VREF 仍然为5V、则尚未触发 UVLO OFF、因此延迟似乎是原因-您需要将 VCC 保持在< 8V、说7.9V 一段时间、才能找到是否触发 UVLO OFF。

    在应用中、允许一个位延迟。 如果您延迟一小会确认以7.9V 触发 UVLO off、那么您的情况下也应该不会出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    一个位延迟多长时间? 因为当客户短路输出时、输入电压会持续降低。

    -在数据表中找不到。

    另一方面、数据表中的关断电压为9V、这与您说的不同:

    BRS、

    弗朗西斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可能在大约100us 内发生、但它不是经过测试的参数。

    您显示的表是典型值的最小值和最大值、您需要查看第5页、其中显示的最小值为8V、因此7.9V 是一个很好的数字、您可以检查您的设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    该延迟时间对客户来说太长。

    我已将电源原理图附在下面、似乎是一个设计问题:

    VCC 由反激式转换器的辅助绕组供电。 发生短路时、输出电压+48V_FAN 会自然下降。 当它下降到特定值时、晶体管 Q5将通过控制光耦合器 U3来关闭。 这就是 VCC 会迅速下降的原因。

    异常占空比 PWM 会使 MOSFET 在放大区域而不是饱和区域工作、这有损坏的风险。

    你有什么建议吗? 请告诉我。 谢谢。

    BRS、

    弗朗西斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以下拉 COMP 引脚以更快地停止脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    那么、我们是否有其他 更低延迟时间的通用 PWM 控制器或反激式 PWM 控制器(OCP、OVP)?

    由于宁潭现在在中国,他稍后会与你详细讨论。 谢谢。

    BRS、

    弗朗西斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要快速停止驱动器脉冲、下拉 COMP 是一种方法。 如果要快速停止脉冲、VDD UVLO 关闭并不是一种合适的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    感谢您的帮助、请让我们离线讨论。

    BRS、

    弗朗西斯