This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74720-Q1:LM74720的 IQ 测试

Guru**** 1815690 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74720-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1232803/lm74720-q1-iq-test-for-lm74720

器件型号:LM74720-Q1

大家好、

如 LM74720-Q1的数据表所示、总系统静态电流小于35uA。 能否知道测试设置以及如何获得值? 测试 Iq 时、EN 信号设置是什么?

客户可以在空闲模式下测试电源电流、但发现电流远高于35uA。 他们已经将 EN 设置为2V、但似乎没有帮助。

客户的另一个问题是、它显示在将 EN 连接到 A 或 C 引脚的数据表中、那么该器件消耗的 Iq 为35uA。 需要客户重复此条件? 谢谢!

此致、

Xiaoying

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Xiaoying、

    静态 电流,Iq 是 IC 启用时消耗的电流(EN=高电平)。 要测量  IC 的静态电流、客户可以将 EN 拉至高电平并测量流出 IC GND 引脚的电流。

    测量 输入电流不是测量 Iq 的正确方法、因为它可能具有其他电流分量、例如流经 OV 电阻梯(R78、R79)的电流等。