This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116:从器件地址

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1232988/tlc59116-slave-address

器件型号:TLC59116

大家好、

对于我们的 TLC95116器件、因为1101 011保留为 SWRST I2C 总线地址。

1101 000也用作默认值。

因此、如果这种理解是正确的、'1101 011'和'1101 000'都不能用作 I2C 从器件地址?

谢谢

此致

妈呀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mia、

    您的理解并不完全正确:

    1.对于 SWRST 地址、器件将 在发送2个特定的字节1和字节2后执行软件复位、如果没有这2个字节的数据、器件将不会复位。 这意味着您可以将该地址用作从地址、并且它可以与 另一个寄存器写入命令正确配合使用。

    2.对于所有调用地址,我们建议不要将其用作从地址,因为所有调用功能在上电后启用。

    谢谢!

    Br、

    伊夫·李