This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60250:静电放电所产生电气干扰的测试方法

Guru**** 2519240 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS60250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229013/tps60250-test-methods-for-electrical-disturbances-from-electrostaticdischarge

器件型号:TPS60250

您好、E2E:

测试时所采用的接地方法、即空气放电(15kV)。

IC 将在测试期间触发保护和关闭。

此时、我们保持上电状态、并将测试环境恢复到正常 条件、 TPS60250仍然没有输出。

我想知道 IC 是否具有自恢复功能、以及它的判断逻辑是什么?

Br.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    您是否已检查 IC 是否已损坏? 如果在 ESD 测试后断电再加电、IC 是否仍然工作?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们检查了 IC。 如果我们 先断电、然后再加电、它仍然可以工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    当 IC 没有输出时、您能否通过 I2C 检查寄存器设置?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好

    当 IC 没有输出时、我们仍然可以通过 I2C 配置寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    我的意思是在 IC 没有输出时读回寄存器值。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我在之前的答复中犯了一些错误。

    现在、让我更正一些信息:

    1.我们 完成了 8KV 和15KV ESD 测试、结果表明 IC 在 ESD 测试过程中没有输出。 恢复正常的环境后、仍然没有输出。

    2.在正常环境恢复后,不会 通过 I2C 接口对 MCU 的 TPS60250配置状态进行反馈。

    3.我们尝试切断  TPS60250的 VIN 电源(+5V)、重新为 TPS60250供电。 它 仍没有输出。 在该过程中、MCU 保持工作状态并且 I2C 的3.3V 电源未断开。  

    4. 如果我们重新启动整个产品、 TPS60250就可以恢复正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我在之前的答复中犯了一些错误。

    现在、让我更正一些信息:

    1.我们 完成了 8KV 和15KV ESD 测试、结果表明 IC 在 ESD 测试过程中没有输出。 恢复正常的环境后、仍然没有输出。

    2.在正常环境恢复后,不会 通过 I2C 接口对 MCU 的 TPS60250配置状态进行反馈。

    3.我们尝试切断  TPS60250的 VIN 电源(+5V)、重新为 TPS60250供电。 它 仍没有输出。 在该过程中、MCU 保持工作状态并且 I2C 的3.3V 电源未断开。  

    4. 如果我们重新启动整个产品、 TPS60250就可以恢复正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    您能与我分享一下您的原理图吗? 如果您有保密问题、可以通过消息发送原理图。

    我想知道您为什么选择这款器件来驱动您的 LED 灯串吗? 我们实际上有一些新器件、您能否与我分享您的规格要求、以便我帮助检查是否有更好的解决方案?

    Br

    帕特里克