您好、E2E:
测试时所采用的接地方法、即空气放电(15kV)。
IC 将在测试期间触发保护和关闭。
此时、我们保持上电状态、并将测试环境恢复到正常 条件、 TPS60250仍然没有输出。
我想知道 IC 是否具有自恢复功能、以及它的判断逻辑是什么?
Br.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Patrick、您好!
我在之前的答复中犯了一些错误。
现在、让我更正一些信息:
1.我们 完成了 8KV 和15KV ESD 测试、结果表明 IC 在 ESD 测试过程中没有输出。 恢复正常的环境后、仍然没有输出。
2.在正常环境恢复后,不会 通过 I2C 接口对 MCU 的 TPS60250配置状态进行反馈。
3.我们尝试切断 TPS60250的 VIN 电源(+5V)、重新为 TPS60250供电。 它 仍没有输出。 在该过程中、MCU 保持工作状态并且 I2C 的3.3V 电源未断开。
4. 如果我们重新启动整个产品、 TPS60250就可以恢复正常工作。
Patrick、您好!
我在之前的答复中犯了一些错误。
现在、让我更正一些信息:
1.我们 完成了 8KV 和15KV ESD 测试、结果表明 IC 在 ESD 测试过程中没有输出。 恢复正常的环境后、仍然没有输出。
2.在正常环境恢复后,不会 通过 I2C 接口对 MCU 的 TPS60250配置状态进行反馈。
3.我们尝试切断 TPS60250的 VIN 电源(+5V)、重新为 TPS60250供电。 它 仍没有输出。 在该过程中、MCU 保持工作状态并且 I2C 的3.3V 电源未断开。
4. 如果我们重新启动整个产品、 TPS60250就可以恢复正常工作。