This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138064:如何同步交错 PSFB (两相 PSFB)

Guru**** 2813155 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138PSFBEVM-027, UCD3138064, UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1232467/ucd3138064-how-to-sync-interleaved-psfb-two-phase-psfb

器件型号:UCD3138064
主题中讨论的其他器件:UCD3138、、UCD3138PSFBEVM-027

您好、TI 专家!

  • 我们正在计划构建一个交错式 PSFB (两相、180度)。 每个相位都有自己的400Vdc 输入、这些输入将结合在一起以产生最大值为375A 的12V 输出。

  • 我对此有几个问题:

    1. 是否可以为交错式 PSFB 使用两个 UCD3138064 (64引脚+ 40引脚)? 它们是否可以通过 SYNC 连接? 有没有示例显示两个 UCD3138器件如何同步其相位(和延迟)?

    2. 一个 UCD3138064能否处理反馈控制、另一个能否遵循其占空比? 这样、我就不需要担心电流平衡。

如果您需要进一步澄清任何问题、请告诉我。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    此 PSFB 基于哪种 UCD3138参考设计?

    此致!

    雅各

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jocab:

     - 它是 UCD3138PSFBEVM-027。  https://tinyurl.com/2lrxsody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    SYNC 能够同步两个 UCD。 但很难使用单个反馈来控制两个 UCD。 我们没有可以在这里分享的示例。  我愿意在线上与您讨论如何实现解决方案。  请联系 FAE 以进行进一步讨论。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bliss:

     -明白了。