This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922055DMTREVM:其他应用文献

Guru**** 2642185 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3404, TPS922055, TPS922055DMTREVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1232907/tps922055dmtrevm-additional-application-literature

器件型号:TPS922055DMTREVM
主题中讨论的其他器件:TPS922055、LM3404、

大家好、我刚刚收到了 TPS922055DMTREVM 评估模块。  我已经下载了用户指南。  我想知道您是否在器件或评估板上有任何其他文献。  我们一直在尝试使用具有30、000:1或更佳调光比的 LM3404来降低 LED 的亮度。  建议我们使用您的新器件 TPS922055、这样我们现在就拥有了评估板。  除了用户指南之外、您是否有其他可帮助我们进行深度调光的应用文献?  感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、

    很抱歉、目前我们没有关于此主题的应用手册、我们正在处理此手册。

    您可以首先尝试使用 EVM 上的默认设置。 如果调光性能不符合您的预期、则可能需要根据您的系统规格更改某些组件、我可以提供一些建议。

    由于此设备目前尚未发布、我们通过电子邮件继续进一步讨论 谢谢。

    此致、

    周老师