This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65295:PSpice 仿真问题

Guru**** 2388170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226896/tps65295-pspice-simulaiton-issue

器件型号:TPS65295

我们是否对此 IC 具有未加密的 SPICE 模型、以便我们可以在 LTSPICE 中试用它。 我已经尝试使用 Orcad pspice 的基本设置可以正常工作。

我已尝试移除理想电容器、并用实际模型替换它们以及电路板寄生、我发现响应不一致。 在电路板模型出现后、电压上升到 kV 范围或以等于 LC 的频率振铃。 电路板模型是使用 ANSYS SI 波形工具提取的。  

在 LTSPICE 中对从 SI 波中提取的模型进行瞬态脉冲仿真、结果令人满意

这就是我在之前的文章中一直在寻找能够在一定程度上解决该问题的降压等效电路模型的原因

另外、让我知道 TI 是否可以提供同样有用的 Simplis 模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muthukumar:

    我的同事正在对其进行分析、并将很快向您提供反馈!

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muthukumar  

    抱歉、我们没有 simplis 模型、因为有两个降压转换器和一个 LDO、架构过于复杂、所以该部件的 simplis 模型当时没有完成。  您能否尝试通过在具有 理想模型的电路中串联电阻和电感来模拟真实的模型?  我想知道是否可以从测试数据中拟合 RL 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    感谢您的回复。 我在之前的一篇文章中要求了一个与 R 和 L 串联的真实模型、由于回复中没有积极信息、因此我自己模拟了降压的等效电路模型、如下所示、具有625uohm 电阻器和12nH 电感器。 其他元件是我们的 N/W 的 PDN 模型 我已根据 数据表中的负载调整率数据和瞬态响应图进行了建模。

    我可以使用该模型来测量的 PDN 响应。 但其他的东西,如反馈响应,GM 不能在这个模型中测量。  

    你们中的一个可以验证我的降压模型。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muthukumar 

    我的同事稍后会向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果长时间没有任何活动、我将关闭该主题。 如果您有新的问题、请回复、然后该帖子将再次打开。