This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQSTUDIO:请告诉我能够轻松使用 EV2400和 BQSTUDIO 的 PC 的规格。

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231661/bqstudio-please-tell-me-the-specs-of-a-pc-that-can-comfortably-use-the-ev2400-and-bqstudio

器件型号:BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件: EV2400

您好!

请告诉我能够轻松使用 EV2400和 BQSTUDIO 的 PC 的规格。
使用以下配置长时间录制时、最多会出现3次延迟。 (1条建议/ 6秒)

PC:Lenovo E480、windows10pro 22H2、Intel Core i3-7020 2.3GHz、RAM 16GB、wifi 关闭
工具:EV2400
应用程序:BQSTUDIO 1.3.101、指定录制频率:每2秒一次

如果已经有类似的问题或 TI 建议、请告知我 URL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hitoshi 您好、

    根据电量监测计正在运行的其他任务和 BQStudio 牵引时间、带有 BQStudio 的 EV2400有时会出现短暂的通信错误。 它很可能与 PC 规格无关。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    感谢确认。
    是否可以通过选择要记录的寄存器值来减少通信流量并降低通信错误的频率?
    我目前没有这种设置、或许可以保存所有处于屏蔽模式的寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hitoshi 您好、

    是的、可以取消选中不想记录的寄存器旁边的复选框、如果以快速间隔记录、这应该会减少错误数量。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    好的。  感谢您为我提供了有用的信息。

    此致、