This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61235P:TPS61235PRWLR:启用设计

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229985/tps61235p-tps61235prwlr-enable-design

器件型号:TPS61235P

您好!  

我想确认用于启用 TPS61235PRWLR 的设计不会泄漏过多电压并且能够正常工作。 通过将一个1M 欧姆的电阻器与一个开关串联进入 Vin 引脚、当开关打开时、该引脚将进入使能引脚、否则、该引脚将接地。 下图显示了电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您能分享电感器值和输出应用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    功率电感器为2.2uH、应用是用于3.7V 电池输出5V 3a 的升压电路。 完整电路在下方。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我稍后会向您反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、在我这边、从 Vin 到 EN 的电阻太大了。 除了这一个、我没有看到任何问题。