您好、TI 专家。
我想请您讲授7个要点、例如 SS/FSEL 比较器的容差和 SCAP 的使用。
1.使用 RSS/FSEL 21.5kΩ 时、SS/FSEL 的价值是什么? 该21.5kΩ 是在21.715 μ±之内、即22kΩ μ m 21.285kΩ 1%之内、还是 μ m 可以接受?
2. SYNC 引脚可以驱动多少 MHz? Min_Ontime 为20ns、如果输入电压为8V 且输出电压为2V、那么在12.5MHz 的开关频率和25MHz 的实际运行是否可以?
3.另外、使用 SS/FSEL 移动时是否可以打开 SYNC?
4. VGA 也有一个像 VG+这样的调节器、但是如果这里也提供单独的电压、效率会提高吗?
5.很抱歉问了一个业余的问题,但我知道 BOOTA 和 BOOTB 有电容器用于开关操作,但 SCAP 的用途是什么?
6.电容容量为何连接到 BOOTA、B 0.047uF?
7.电容器为何连接到 SCAP 2.2uF? 如果您只参考上升时间、那么您不应该选择电容较小的电容器吗?
祝你一切顺利。