This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200A-Q1:最大结温差异

Guru**** 674950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1232934/tps51200a-q1-max-junction-temperature-discrepancy

器件型号:TPS51200A-Q1

在第6.1节"绝对最大额定值"中、数据表列出了最高工作结温为150°C 但是、第10.3节"热效应注意事项"中的公式4指出最高热结温为125°C。 这两个值中的哪一个是正确的、哪一个是造成差异的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    绝对最大额定值与建议运行条件不同。  绝对最大额定值是为避免对器件造成永久损坏的极限值。  

    数据表中的所有性能数据均基于定义了器件规格的建议运行条件。

    此致、

    马特