This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:SRAM 编程

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050026-23881, TPS23881, TPS23882B, TPS23882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225757/tps23881-sram-programming

器件型号:TPS23881
主题中讨论的其他器件: TPS23882BTPS23882、TIDA-050026-23881

大家好:

我看到了不同的 PSE 拓扑、其中一些拓扑需要单独的 MCU 进行控制、而这一个 TPS23881具有嵌入式拓扑。 从可能的 FW 开发/控制角度来看、哪种解决方案会更容易? 对于该 PSE 控制器、如果我想让它与某个 SoC 协同工作、我们是否只需要 I2C 支持?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的提问。

    能否简单介绍一下此 PSE 将用于何种应用或技术? 有许多 PSE 解决方案、每种解决方案都适用于特定的设计应用。  

    此致、

    Nate Inkster

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PSE 将有两个端口、用于为摄像头等两个 PoE bt 级别器件供电。 我们 应该能够 控制每个端口允许的最大功率、以及此 PSE 控制器提供的一些默认保护功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    明白了、感谢您提供这方面的信息。 您是否知道电源要求是什么以及这些端口是否需要2线对或4线对? 如果您需要的解决方案使用4线对端口并且需要高于30W 的功率、则我们建议使用具有 MCU 的 TPS23881、但如果您只需要2线对端口、则具有 MCU 的 TPS23882或具有自主模式的 TPS23882B 可能适合您的需求。   

    此致、

    漏电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nate:

    感谢您的答复。 是的、它将是4线对90W 解决方案。 因此、根据您的响应、是否需要额外的 MCU? 它与嵌入在芯片中的 MCU 有何不同?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    TPS23881没有内置 MCU。 对于该应用、您是否计划 使用外部 MCU 来配置 PSE 器件、或者您是否对自主模式感兴趣?  

    此致、

    漏电  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nate:

    我在数据表上找到的内容、这里就是我的问题来源。 从我的应用程序中、我们要配置 PSE 控制器、但在我读取该数据时、似乎我们只需要 I2C?

    通过查看功能图、这就是我所说的嵌入式 MCU、我想这个 MCU 与外部 MCU 之间的主要区别是什么。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我看到现在、感谢您进行指定。 内部 MCU 的 功能与外部 MCU 不同。 使用外部 MCU 时、它用作 PSE 的主机/主设备。 可以使用 I2C 线路和 MCU 以外的其他主机进行内部 SRAM 编程和初始化 I2C 寄存器配置、但我们通常建议使用易于使用的 MCU。 如果您感兴趣、我们还提供即用型解决方案、包括 TPS23881、外部 MCU 和固件。  

    此致、
    漏电  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nate:

    非常感谢您的解释。 是的、您是否具有所建议的交钥匙型解决方案的器件型号?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    是的、这是 TIDA-050026-23881、这是我们采用 TPS23881、MSP430F523x 和 FirmPSE 解决方案的参考设计。 FirmPSE 支持电源管理、多个电源、现场升级等功能。 您可以在以下网址找到它的更多详细信息: https://www.ti.com/tool/TIDA-050026-23881

    如果您有任何问题、请联系我们。

    此致、

    漏电  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nate:

    感谢您分享这些信息。 我想知道除 MSP430之外、我们是否有任何其他解决方案需要外部 MCU。 我们是否有您建议使用的任何更便宜/功能更弱的 MCU?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    如果您想使用 FirmPSE、唯一的选择是 MSP430、但如果您想 直接通过 I2C 控制 PSE、则可以使用其他 MCU。  

    此致、

    漏电  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nate:

    感谢您的回答。 除了 MSP430之外、我们的产品还有一个 SoC、那么 SoC 或 MSP430之间的接口是什么、或者没有必要呢?  

    同样的问题也适用于我们将如何在需要时升级 MSP430上的 FW、可以通过具有上述接口的 SoC 来实现、也可以直接从 MSP430手动编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    为了回答这个问题、我正在咨询我们的固件团队、并等待他们的响应。 我预计他们会在下周结束时给出回应、并会尽快向您更新。  

    此致、

    漏电  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nate。  

    实际上、在阅读数据表了解更多详细信息时、我还有其他问题。 对于电流监控功能、测量值是否可以通过 I2C 读取? 还是 仅用于安全目的的被动监控?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    为了回答您之前的问题、 SoC 和 MSP430之间需要有一个接口。 此接口是我们的 FirmPSE 主机接口协议。  

    对于电流检测问题、是的、这是通过 I2C 可以读取的值。 通道1-4的电流和电压可从0x30-0x3C 寄存器中读取。  

    此致、

    漏电