This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543B20:TPS543B20:启用

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543B20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1232562/tps543b20-tps543b20-enable

器件型号:TPS543B20

您好!

我们使用 TPS543B20检测稳压器在不可堆叠模式下将12V 转换为1.1V。 我们想知道使能引脚是开漏还是推挽、在数据表中它被称为使能引脚具有内部上拉电阻、我们想知道内部上拉电阻值。

我们还希望您确保/审查以下用于转换的原理图设计。

谢谢

Sathya Shree

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使能引脚在内部上拉至 BP、即5V。

    我已经审阅了原理图并为您提供了一条建议。  负载电流仅为3.5A、因此  此应用的最小和最大电感值介于0.074uH 和0.372uH 之间。 为了使电流纹波保持在最大 IOUT 的10-50%范围内、需要这样做。

    此致、
    Britton