This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25171-Q1:BQ25171-Q1

Guru**** 2769795 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25171-Q1, BQ25170, BQ25170J, BQ25172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1232733/bq25171-q1-bq25171-q1

器件型号:BQ25171-Q1
主题中讨论的其他器件: BQ25170BQ25170JBQ25172

您好!
我们将镍氢或锂离子电池用于电池供电的系统。
系统负载为 gsm 调制解调器、需要3、8VDC。 为了给电池充电、我们需要不同的选项
应用1、2、3、4中描述
我们希望仅使用一个器件:我们检查了 BQ25171-Q1。 但您可能有更好的选择来运行上述应用

您可以查看 dubblecheck 应用程序,并向我们建议哪种 BQ 最适合运行这些应用程序?

Thnaks 非常多

e2e.ti.com/.../Charging_5F00_BQ_5F00_xy.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    了解这一问题、今天晚些时候将会有更新。   

    BQ25171-Q 可能是支持锂离子和镍氢电池的单个器件的最佳解决方案。  还支持多节电池配置和宽输入电压范围。

    您要查找的任何其他功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    经过一些检查、BQ25171-Q1是最佳的单 IC 解决方案。

    一些其他需要考虑的非 Q1解决方案:

    1.) BQ25170和 BQ25170J:1节锂离子和磷酸铁锂电池

    2.) BQ25172:1-6节镍氢电池

    没有171的灵活性。