This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:BQ24725A 损坏的 MOSFET

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1232391/bq24725a-the-mosfet-damaged-for-bq24725a

器件型号:BQ24725A

您好!  

我们测试了 BQ24725A 适配器、存在以下问题:

1. 在测试过程中,当蓄电池电量低(蓄电池电压约为9V )时,发现 pq5&pq7受损(MOS DS 短路或无法完全导通),标称蓄电池电压为7.5-13.5V ,蓄电池电压为15.2V。 需要调查和分析;

2. 我们希望在 pq5打开时减少 vacin 的脉冲电流。 目前、c268为100nF。 考虑到这种情况、将 c268增大至220nf 可能导致无法满足 GS 20ms 的电压上升要求、从而导致 VAC 无法正常切换至 vacin 路径。 您对修改此器件的电路参数选择有什么建议吗?

用于评估的原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang:

    我建议查看《BQ24725A EVM 用户指南》中的原理图。 这是 BQ24725A 的推荐原理图设计。

      

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    是的、我看到有 一个 与输入 MOSFET 并联的电容器、Q1电容器为2200pF、所以请建议如何 计算该值、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang:

    我们没有选择 与输入 MOSFET 并联的电容器的计算。 2200pF 由设计团队选择、在所有正常工作条件下都应可靠。

    此致、

    Christian。