This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2662:如何计算 OVP 的电阻值?

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1232394/tps2662-how-to-calculate-for-resistor-values-for-ovp

器件型号:TPS2662

您好!

 如果将启用 OVP、而通过在 IN 和 UVLO 引脚之间连接一个1m Ω 电阻器来禁用 UVLO、如何计算 OVP 电阻值?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用网上的设计 calc 并将 R1 0置于那里。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    我使用的是 TPS26620设计计算器、但它不允许我更改 R1。

    您指的是哪种计算器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关志伟

    请参阅数据表的该部分、并在其中使 R1为零。

    此致

    Kunal Goel