This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 直流/直流转换器建议

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5156, SN6505A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231608/dc-dc-converter-recommendation

主题中讨论的其他器件:LM5156SN6505A

我 没有创建解决方案。

输入- 5VDC (4至5.5VDC)

输出:5V/0.4A

隔离-1.5kV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请回复我的疑问。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navi、

    感谢您使用 e2e 论坛。
    对于隔离式拓扑、我会推荐使用反激式控制器。
    我们的产品系列中最匹配的是 LM5156。
    www.ti.com/.../LM5156

    请随时使用产品页面上的快速入门计算器进行一些初始设计计算、并检查预估损耗是否与您的设计目标相符。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解决方案。

    现在、我还要使用变压器750315371从器件型号 SN6505A 处读取。

    这是合适的器件型号。

    请在邮件 ID vpsingh1020@gmail.com 中与我分享这两个设计数据

    请与我分享印度 TI 人员的联系电话

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我完成了 PCB 设计(20x20) mm,尺寸不超过1英寸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navi、

    感谢您的更新。
    很遗憾、我不是  SN6505A 器件的专家。
    如需进一步支持、请打开指定到此器件的新主题、以便将您转发给合适的专家。

    谢谢、此致、
    Niklas