This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3840-Q1:VDD 引脚迟滞

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3840, TPS3803, TPS3840-Q1, TPS3803-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231248/tps3840-q1-hysteresis-from-vdd-pin

器件型号:TPS3840-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS3803TPS3803-Q1、TPS3840

您好、团队成员:

以前、我们使用的是具有单独 SENSE 引脚的 TPS3803/3808器件、并从 SENSE 添加了手动迟滞、即复位引脚。

在 TPS3840-Q1中、由于将通过 VDD 引脚本身进行检测、因此从 VDD 向复位引脚添加外部迟滞是否会导致任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mayur:

    感谢您的提问。 您是否能够共享想要实施的原理图? 通常、只要在公式和原理图中正确地考虑了器件迟滞、就不会导致问题。

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    我已经简单介绍了当前使用的 TPS3803-Q1和计划的 TPS3840-Q1。  

    TPS3803-Q1:

    TPS3840-Q1:

    如果 TPS3840-Q1中是否建议了上述设计、请提供您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mayur:

    原理图看起来没有问题、并且应该也适用于 TPS3840。

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    感谢您的反馈。