This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022-Q1:平均值仿真。

Guru**** 2815355 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5022-Q1, LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1227638/lm5022-q1-average-simulation

器件型号:LM5022-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5022

大家好、  

我需要使用 LM5022-Q1转换器对 Sepic 转换器的平均值模块进行仿真。 我 从网站  https://www.ti.com/lit/tsc/snvm447下载平均值模型、 但它配置为这个参数(EFF、RSNS、RCOMP_VALUE、RT、 L1和 DCR)。 更改参数及其值以模拟 Sepic 平均模型的问题。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdelrhaffar:

    感谢您通过 e2e 联系我们。

    我需要将您的问题转交给比我更熟悉 PSpice 的同事。

    明天将是我们的银行假期、所以这会持续到周五或周一、直到他能够与您联系。

    此致
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Abdelrhaffar:

    非常感谢您的耐心。

    对于 LM5022、我们只有这个 AVG 模型用于 TINA 和 PSpice for TI、默认使用升压转换器。
    反激式或 SEPIC 拓扑没有单独的 AVG。

    转发到模型中的可调参数也是固定的、不能从单个电感器更改为耦合 SEPIC 电感器。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    虽然受控体到输出传输函数并不相同、但是这些拓扑没有单独的 AVG 仿真?

    谢谢!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是,是的。 我们有适用于 LM5022 SEPIC 拓扑的特定 AVG 模型。
    很抱歉给您带来不便。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、  

    我在设计工具和仿真部分查看 TI 网站的控制 LM5022、是否有公式可以固定或确定参数值、尤其是 CIN、COUT 和 L1、因为在我的应用中?

    Q2:在仿真(LM5022 TINA-TI 均值参考设计(修订版 A) )中,我更新它,没有 Cout 的 ESR。    

    问题是、谁可以修复她的参数的值。?

    您是否可以向我发送计算它们的演示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    此致、

    Abdelrhaffar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Abdelrhaffar:

    可以更改外部电容器元件中输出电容器的 ESR 值。
    不过、请注意、仿真模型不会为 SEPIC 控制器提供有用的数据。

    AVG 仿真模型是为升压拓扑创建的、因此仿真结果不会为 SEPIC 设计提供任何值。

    此致、
    Niklas