This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013A:低于预期的电流

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230857/bq51013a-lower-than-expected-current

器件型号:BQ51013A

尊敬的 TI 团队:  

我一直在设计中使用此芯片。 但有一个问题。 芯片输出200mA、而不是预期的800mA。

Qi 充电芯片连接到电池充电器、从而以800mA 和3.8V 的电压为电池充电。 Qi 充电器输出预期电压(5V)、但电流似乎低于预期(预期为800mA、而不是200mA)。  在下面显示的图片中、显示了相关芯片的原理图。 我使用开发板原理图中的设计: https://www.ti.com/lit/ug/sluua44a/sluua44a.pdf?ts=1685024787935&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F。  

在设计方面、芯片在 PCB 上的外观如下:

Qi 充电功能正常,我目前使用的是 IKEA 标准充电器,输出1A 和5V:https://www.ikea.com/nl/nl/p/livboj-draadloze-oplader-zwart-40447051/。 充电器工作正常、已通过手机应用程序测试(电流过高、900mA)。 这样就让问题变得更简单了、设计或原理图有什么问题吗? 如果情况并非如此、则可能是线圈: https://eu.mouser.com/datasheet/2/445/760308101411-3096794.pdf 

此致、

Taner Aydin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    P.S. 在最终设计中、电阻值"R34"已更改为270欧姆、而不是100欧姆、这是一个错误、仍需要调整

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanner

    只是为了仔细检查、您是否将760308101411线圈用于接收器侧线圈?

    对于接收器侧、L 值有点低、它是为发送器侧而设计的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我目前在接收端使用线圈。我也使用了不同的线圈、但得到的结果是相同的、那就是在另一个无线充电芯片的开发套件中交付的线圈。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试使用 L 值较高的较大线圈、我建议使用 Wurth 760308103215。  这个尺寸为48mm X 32mm、L 值为14.3uH。   

    L 值与增益相关、线圈尺寸也是一个因素。

    有关 RX 线圈的更多信息请参阅以下链接:

    https://www.ti.com/lit/an/slyt477/slyt477.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bill、很抱歉回复太晚了、交车时间太慢了。 我使用推荐的线圈测试了 Qi 充电芯片、但它未解决问题。 两个 PCB 上的输出电流仍为200mA。 我甚至使用一个较小的线圈进行了高电感(26uH)测试、结果也是一样的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题得到了解决、就是芯片的无源器件有一个问题。 这会导致错误的谐振频率、进而降低充电电流。  

    感谢您的时间和精力法案!

    此致、

    Taner Aydin