This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62084:低电流条件下的输出纹波

Guru**** 2815455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231924/tlv62084-output-ripple-at-low-current

器件型号:TLV62084

大家好、  

您能帮助测试以下条件下的输出电压纹波吗? 谢谢。  

VIN = 3.6V、3.8V 、4.2V  

VOUT = 2.8V

Iout=100mA 时

L= 1uH、 Cout= 10uf + 22uf、6.3V、0402封装。 有效电容为40%*标称电容值。  

我已申请 EVM、但需要一些时间、请帮忙检查这一点。 谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:  

    我会检查是否有 EVM、并在明天给您更新。  

    如果我已经拥有 EVM、我可以最迟在本周结束前分享测试结果。

    谢谢!

    此致

    Sneha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    请查看所附结果:

    1) 1)输入电压= 3.6V、输出电压= 2.8V、输出电流= 100mA

    2) 2) 输入电压= 3.8V、输出电压= 2.8V、输出电流= 100mA

    3) 3) 输入电压= 4.2V、输出电压= 2.8V、输出电流= 100mA

    谢谢!

    此致

    Sneha