This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3803:定制电源设计

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1232638/ucc3803-custom-power-supply-design

器件型号:UCC3803

您好!

我想 根据所需规格设计一个定制 SMPS:

最小输入电压:22V;最大输入电压:26V (标称输入电压:24V)

输出电压:隔离式150-0-150V (配备中心抽头 变压器)   

最大输出功率:25W

输出电压应可通过主控制器/数字电位计进行调节(正负电压将同步。 所以、只有正电压的电压反馈就足够了)。

输出电流阈值应使用主控制器/数字电位器(0-200mA、精度为5mA)进行调节。

如果您有任何设计、请回复。

谢谢...