This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR54406:目标技术规格的建议

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231182/lmr54406-recommendation-for-target-specifications

器件型号:LMR54406

您好、TI 电源团队、

我想向您介绍一下可以满足目标规格的器件。 请查看下面随附的要求、并告诉我您推荐的器件。

e2e.ti.com/.../Target-Specification.pdf

此致、

Jeffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffrey:

    客户是否需要三个降压转换器来分别实现12V、-12V 和5V 输出?  输入电压需要多大的安全裕度? 期待您的回复。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Aurora:

    请检查下面我的答案。

    客户是否需要三个降压转换器来分别实现12V、-12V 和5V 输出? 可以

    输入电压需要多大的安全裕度? 输入电压没有特定的安全裕度。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffrey:

    输入电压裕度需要由您和客户确认、不同的应用需要不同的裕度。  

    对于12V 和5V 输出、通常建议选择36V 耐受电压芯片。  您可以推荐以下内容:

    对于-12V 的输出、在没有电压裕量的情况下、输入电压为24V、芯片的耐受电压必须为36V 或以上。  使用降压转换器构建 IBB 电路。  如果用户觉得耐受电压不够、可以选择下面两个耐受电压更高的芯片。  

    有关 IBB 电路的设计过程、请参阅。 谢谢

    e2e.ti.com/.../0184.Create-an-Inverting-Power-Supply-Using-Peak-Current-Mode-Buck-Converter.pdf

    e2e.ti.com/.../7612.Working-with-Inverting-Buck_5F00_Boost-Converters.pdf

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurora:

    感谢您的答复。 让我与客户核实一下、我会询问他们是否有其他问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffrey:

    好的~明白了。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurora:

    客户表示您推荐的+/-12V 输出器件不符合目标波纹噪声规格。 请检查并推荐其他可满足其要求的器件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffrey:

    我们的产品都无法实现如此小的输出电压纹波。 建议客户在直流/直流转换器之后添加 LDO。 谢谢。

    奥罗拉