This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61181A:TPS61181A - EN &DCTRL 引脚

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61181A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1232109/tps61181a-tps61181a---en-dctrl-pins

器件型号:TPS61181A

您好!

我们将使用 TPS61181A 完成一个项目、并对 EN 和 DCTRL 引脚的控制有一些疑问。

通过数据收集器分析、我们了解到两个引脚的 Internall 下拉电阻为800K (典型值)、控制电压为 Vlow < 0.8V、Vhigh > 2V

但是、我们无法找到这2个引脚的绝对最大额定值?

这些信息是否可用?

因此、我们 假设可以将工作电压为3.3V 的微控制器的引脚直接连接到 TPS61181A 的 EN 和 DCTRL 引脚。

我们的分析是否正确?

我感谢这些评论。

此致

Jose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    您可以在中找到它 7.1绝对最大额定值 CMTI 规格

    此致、

    杰瑞德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared:

    我很感激。  我们似乎错过了阅读表格中的这一行内容。

    既然我们不会遇到最大电压值的问题、那么将以3.3V 电压运行的微控制器的 GPIO 直接连接到 EN 和 DCTRL 引脚是否会出现问题?
    而不增加上拉或下拉。

    此致

    Jose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    我参考了 EVM 板的原理图、我认为您可以将 GPIO 直接连接到 EN 和 DCTRL 引脚。

    BTW、您可以在 TPS61181AEVM 的用户指南中找到原理图。 以下是链接: https://www.ti.com/lit/pdf/slvu223

    此致、

    杰瑞德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    根据我在演示板上的理解、他们将 EN 和 DCTRL 连接到 Vcc 或 GND、由于 Vcc (引脚 Cin)为3.3V、我相信可以工作。
    但是、我们将在继续进行 PCB 设计之前购买演示板和测试。
    感谢您的评论。

    此致

    Jose