This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92390:正确的 EVM -与 LP8864的关系

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92390, LP8864-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1232389/tps92390-correct-evm---relationship-with-lp8864

器件型号:TPS92390
主题: LP8864-Q1中讨论的其他器件

LED 驱动器团队、

为什么 TPS92390页面链接到 LP8864 EVM?  TPS92390和 LP8864之间是否存在关系?

我还要为 TPS92390寻找 PSpice 模型。  从论坛上的另一个问题、我看到这个不存在。  是否有可用于仿真的相关器件?

谢谢。
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    LP8864-Q1是 TPS92390的汽车版本、因此从规格角度而言、它们与 AEC-Q100相同。

    Br

    帕特里克