This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892-Q1:误差放大器

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231998/tps552892-q1-error-amplifier

器件型号:TPS552892-Q1

尊敬的团队:

 请帮我解决 一些有关补偿环路的问题:

1. Ibink、source、Vcclph、Vcclpl:这些参数的含义是什么?剂量这些 参数 限制 环路补偿参数选择?

2.在 Vcomp = 1.5V 的条件下测试的吸收电流,但 Vcclph 意味着 Vcomp 最大值1.2V?

3.最大截止频率通常取决于 Fsw 和 RHPZ, ,、还需要考虑数据表中未提及的 EA 带宽 那么 直流/直流芯片内误差放大器的正常带宽是多少?

非常感谢!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qin:

    感谢您的联系。

    我会仔细研究这件事、明天再回来与您联系。

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qin:

    1.这些参数表示 OTA 的限制、不会影响环路补偿参数选择。

    2.这是典型的测试条件,Vcclph 也有变化。

    3. OTA 的正常带宽以 MHz 为单位,因此不会影响截止频率设计。

    此致、

    布莱斯