This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62825:更大的电感器

Guru**** 2520930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1232411/tps62825-larger-inductor

器件型号:TPS62825

降压稳压器团队工作、

为了减小纹波电流、是否可以与 TPS62825一起使用较大的电感器?  客户具有最大800mA 的负载电流、正在考虑使用1.2uH 的电感。  

对于大多数情况、数据表建议使用0.47uH。  如果他们使用1.2uH、您还会提供什么其他建议?

谢谢。
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    客户是否只希望减少纹波? 如果可以、他们可以考虑该器件的 FPWM 版本吗? 它还可确保轻负载时具有低纹波。

    TPS62825经过测试和验证、仅可使用0.47uH 电感器工作、这将确保转换器的最佳瞬态响应和环路稳定性。 如果他们将其更改为另一个值、则应检查器件在所有运行条件下的性能。  

    谢谢!

    此致

    Sneha