This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61480:2.2Mhz 下的最大输出电流

Guru**** 2579895 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61480, LM61495

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231188/lm61480-maximum-output-current-at-2-2mhz

器件型号:LM61480
主题中讨论的其他器件: LM61495

大家好、

我想知道 LM61480或 LM61495是否可以处理 EVM 上的最大持续电流8A。

谢谢。

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    感谢您的咨询。 如果您可以将设计参数放入该快速入门计算器电子表格、它就可以生成符合您需求的电流限制规格的原理图示例。 如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、

    亨利

    e2e.ti.com/.../Calculator-Tool-_2D00_-LM62460_2D00_Q1_2C00_-LM61480_2D00_Q1_2C00_-LM61495_2D00_Q1.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:
    感谢您的答复。
    我看了一下 Excel 工作表。 我能够使用 LM61480正确配置 Vin=24V、Vout=5V、Iout=1.2MHz @1200kHz、1500kHz 和2200kHz。
    但是、我不太确定、因为2200kHz 和8A 是一个非常激进的值。 (考虑到高开关损耗。)

    您能否告诉我、如果此 Excel 工作表上的可配置性意味着它可以在现实中在 EVM 上运行?

    谢谢。

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    我需要注意的主要因素是计算器中的 IC 功率损耗第9部分以及功率 MOSFET 的热阻 theta_JA。 FET 的 Rdson 取决于温度、因此根据操作、您可能会导致 FET 过热、使 IC 共热、进入热失控状态。

    我会仔细检查数据表中 MOSFET 在温度范围内的运行情况。 您还可以订购 EVM 和测试、Excel 工作表只是一个估计值、实际结果取决于电路板的布局。

    此致、

    亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    感谢您的答复。

    我知道它包含许多因素、包括布局、最终必须进行评估。

    但是、我希望能够掌握该 IC、尤其是散发热量的情况。

    是否在高开关频率下具有效率曲线? 我在数据表中仅看到一个具有低 Fsw 的示例。

    谢谢。

    Luke