This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:使用 UCC28070的 DC-DC 降压转换器

Guru**** 2528580 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1232252/ucc28070-dc-dc-nosts-converter-using-ucc28070

器件型号:UCC28070

尊敬的先生/女士

我正在尝试使用 UCC28070开发 DC-DC 升压转换器、即从360V (±5%)电池升压到600V DC @15kW。 我参考了 Excel 计算器来确定值。 我的问题是功率因数校正 Vertue 提出的、电压环路交叉频率(FCV)将大约为15Hz。 现在、由于是直流/直流升压转换器、为了改善瞬态响应、我可以设置5kHz 的频带宽度(开关频率= 50kHz)。

请告诉我需要注意的其他事项、尤其是在本例中。

此致

Sudheendra B Varna.

Skanray Technologies

Mysore-INIDA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudheendra:

    感谢您对 UCC28070的查询。

    如您正确指出的、电压环路带宽必须更快。 此外、只要输入电压保持恒定(并且没有变化)、就应该没有问题、否则 Kvff 更新将需要过零检测。

    此致、

    哈里什