This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24093:TS 停止充电

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24093

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1232291/bq24093-ts-stops-charging

器件型号:BQ24093

大家好!  

当我未将 TS 连接到 Annything 时、我们的设计会充电、CHG LED 会亮起。 但充电器过热。  

然后、我意识到我们的电池没有 TS、因此我将其连接到一个10k 电阻器接地。  

现在 PG LED 亮起、但电池不充电、CHG LED 保持熄灭。  

具有内部 NTC 的电池也会发生同样的情况。  

对可能造成此问题的原因有什么想法吗?

PS。 我测得 OUT 在未连接电池时的电压为4.2V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    大多数 BQ2409X 系列使用10k NTC、但 BQ24093和091使用100k NTC (或电阻器)。

    试一下、看看是否有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助、它现在正在工作