This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987EVM:使用12V 为 EVM 供电

Guru**** 684390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231605/tps65987evm-powering-up-the-evm-with-12v

器件型号:TPS65987EVM

您好!

数据表中提到、为 EVM 上电需要一个提供20V 电压的桶形插孔连接器。 但其中也提到了外部电源可用于以5V-20V 的电压为电路板供电。  
您能否确认相同条件是否可用于为12V 的电路板加电。 如果有、那么设置应该是怎样的?

谢谢
Shwetanshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 美国 因纪念纪念日而不在办公室。

    我们明天会回复您。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shwetanshu:

    感谢您与我们联系!

    您可以通过 EVM 上的 SYS_PWR 引脚为电路板提供12V 电压。  

    请参阅以下内容:  

    此致、  

    Aya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复