请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65987EVM 您好!
数据表中提到、为 EVM 上电需要一个提供20V 电压的桶形插孔连接器。 但其中也提到了外部电源可用于以5V-20V 的电压为电路板供电。
您能否确认相同条件是否可用于为12V 的电路板加电。 如果有、那么设置应该是怎样的?
谢谢
Shwetanshu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
数据表中提到、为 EVM 上电需要一个提供20V 电压的桶形插孔连接器。 但其中也提到了外部电源可用于以5V-20V 的电压为电路板供电。
您能否确认相同条件是否可用于为12V 的电路板加电。 如果有、那么设置应该是怎样的?
谢谢
Shwetanshu