This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB544RNQEVM:在测试时遇到一些问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1232437/tusb544rnqevm-some-questions-while-testing

器件型号:TUSB544RNQEVM
主题中讨论的其他器件:TUSB544

TUSB544演示设置:

I2C_EN:f

SLP_S0#:1.

交换:0

  1. TUSB544 EVM 演示2通道 DP+USB3.0功能、上行连接 PC、下行连接 Type C 集线器(支持 HDMI 和 USB3.0功能)、我们发现 USB3.0功能还可以、 但2通道 DP 功能只能在 C 型一侧正常工作,另一侧在2通道模式下无法正常显示,选中的 FLIP 引脚具有相应的状态变化。
  2. 4通道 DP 模式、填充了演示板 R1/R2、因此 AUXP 直接连接到 SBU1、AUXN 连接到 SBU2、但为什么在翻转 Type C 时该功能能够正常工作?
  3. 对于 TUSB544拉电流侧和灌电流侧设置、功能或性能有何差异? 我们测试了无差异。
  4. 从 USB3.1模式到4通道 DP 模式、是否需要 CTL0和 CTL1的任何时序? 演示板默认设置为 CTL0=H、CTL1 = L 和无时序的 USB3.0模式、但为什么此设置可以成功更改为4通道 DP 模式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    1. TUSB544 EVM 演示2通道 DP+USB3.0功能、上行连接 PC、下行连接 Type C 集线器(支持 HDMI 和 USB3.0功能)、我们发现 USB3.0功能还可以、 但2通道 DP 功能只能在 C 型一侧正常工作,另一侧在2通道模式下无法正常显示,选中的 FLIP 引脚具有相应的状态变化。
      1. 您是翻转上游 PC 还是下游集线器侧? 使用 EVM、您只能翻转连接到 PC 的上行侧。
    2. 4通道 DP 模式、填充了演示板 R1/R2、因此 AUXP 直接连接到 SBU1、AUXN 连接到 SBU2、但为什么在翻转 Type C 时该功能能够正常工作?
      1. 你在哪一边翻转? PC 上的 PD 控制器或 Type C 集线器上的 PD 控制器将处理 Type C 翻转、具体取决于哪一侧发生翻转。
    3. 对于 TUSB544拉电流侧和灌电流侧设置、功能或性能有何差异? 我们测试了无差异。
      1. TUSB544没有拉电流或灌电流概念。 我们所说的就是 TUSB544可用于拉电流端和灌电流端。
    4. 从 USB3.1模式到4通道 DP 模式、是否需要 CTL0和 CTL1的任何时序? 演示板默认设置为 CTL0=H、CTL1 = L 和无时序的 USB3.0模式、但为什么此设置可以成功更改为4通道 DP 模式?
      1. 如果您在 CTL1设置为1且 CTL0 = 0的情况下上电、则没有时序要求。 TUSB544将直接进入4通道 DP 模式。

    谢谢

    大卫