This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2973:BQ29732无法正确输出

Guru**** 2513635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230952/bq2973-bq29732-not-outputting-correctly

器件型号:BQ2973

您好!

请在此处查看我的电路: https://www.eevblog.com/forum/beginners/nimh-3x-aaa-batteries-charging-circuit/?action=dlattach;attach=1736723;image

请确保正确读取接地和 VPACK-、因为整个电路采用了 GND。

我的问题是 BQ IC 不会将 VBATT 输出到 MOSFET 封装。 DOUT 大约为2.9V、COUT 相对于电池负极端子(此处标记为 VPACK-)为0V。

此外、2个 MOSFET 上存在约2.9V 的压降...

此电路仅在我短暂触摸 GND 和 Vpack-…… 或轻触 COUT DOUT 至 VPACK+(电池正极端子)。

请帮助确定问题、为什么只要所有连接都正确、它本身就无法工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hossam:  

    BQ297x 保护器 BAT 引脚是电源引脚、需要施加电压才能使器件正常运行。 BAT 引脚不会向原理图中的 MCP73832T 提供电压。  

    由于 BQ297x 器件是低电平有效逻辑、DOUT 引脚上的2.9V 输出意味着 DSG 被启用、但当 COUT (0V)时、CHG FET 将被禁用。  

    Unknown 说:
    电路只有在我短暂地触摸 GND 和 Vpack-... 或轻触 COUT DOUT 至 Vpack+(电池正极端子)。[/报价]

    触摸 GND 和 Vpack-意味着什么? 能否进一步解释一下这一点?  

    此致!  

    -Luis Torres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您误解了我的设计概念。

    保护 IC 不向充电器 IC (MCP73832T)提供电压。

    自从我插入电池后、VBATT 就一直存在、但是尽管它看起来像3.95V…… 保护 IC 仍不会让电池电路开启。

    当我用 V-引脚短暂触摸 VSS 时、电路会立即工作。 我注意到、数据表中有一条提示、表示在首次插入电池时、除非短暂将 VSS 连接到 V-引脚或连接充电器、否则电路将无法工作。

    起初我根本没有连接充电器... 现在、我已按预期将充电器和电路连接、无需将 V-连接至 VSS。

    因此我想 BQ IC 需要用户在首次插入电池时也插入充电器。

    请验证并告诉我。

    此外、请检查我的电路... 请告诉我、我是否有其他方法可以从 BQ 端增强它。 尤其是降低静态电流 电流等。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hossam:  

    对误解道歉。 为了解决手头的问题、是的、该器件要求您在 首次插入电池时短接 V-和 VSS、或者连接充电器。  

    我们看了原理图、没有其他建议。 对于静态电流、它在正常运行时将仅限于数据表规格、如下所示:  

    希望这对您有所帮助!

    此致!  

    -Luis Torres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的、我已插入充电器、它工作正常。 这对我来说也没有问题。

    但我想问是否发生了任何故障、例如短路、充电不足或充电过度...等等...我是否需要重新连接充电器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在某些情况下、当重新连接充电器时、器件会恢复到正常模式、每个故障条件都有一个特定的恢复条件、具体情况在部分中进行了指定 9.4器件功能模式  请参阅器件数据表。  

    请参阅放电过流故障示例:

    此致!  

    -Luis Torres