This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65261:最大输出电压?

Guru**** 2583955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229110/tps65261-max-output-voltage

器件型号:TPS65261

团队好、是否存在最大输出电压限制?  具体而言、为12V 至7V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    感谢您的联系。 您需要12V 输入电压至7V 输出电压吗?

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能与我们分享客户和申请吗? 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!

    我看到了您的电子邮件、感谢您的反馈。 热性能。  

    请让我们知道任何不清楚的地方。 谢谢!

    BRS

    卢西亚