This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170:无外部环路的电流控制

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230600/lm5170-current-control-without-outer-loop

器件型号:LM5170

您好!

在我的应用中、我必须在大约0.1欧姆或更低的电阻负载下提供100 A 或更低的电流。

我只需要调节流入负载的电流、两端的电压可能会根据负载而变化。

通过 MCU 在 ISETA 引脚上施加模拟电压是否足以实现稳定的电流运行?

我将介绍一下使用模拟电流和电压控制实现外部环路的数据表和参考设计 TIDA01041。

在本例中、我不需要电压调节、因为负载上的电压可能小于10V、 并且仅电流控制在我的仿真中无法正常工作。

我能否仅使用 ISETA 输入来设置电流、而不使用模拟外部环路?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    我将与一位对这款设备有更多经验的同事讨论这一问题。

    我们将在本周结束前与您联系。
    非常感谢您的耐心。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我会等待回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    很抱歉耽误你的时间。
    我已转发您的问题、但我仍在等待反馈。
    我将在未来两天内向您提供另一份最新情况。

    非常感谢您的耐心。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    您可以使用 ISETA 调节电流、而无需外部环路。

    LM5170-Q1设计计算器(修订版 A) 可能对您的设计有所帮助。

    此致、

    冯志