请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ77915 您好!
在下图中、我将介绍 bq77915的高侧开关方法。 我无法完全理解 CHG 方面的 PMOS 结构。 我尝试使用 LT SPICE 进行仿真、但无法控制 PMOS。
我将使用应用手册中给出的 LTSpice 映像值。 通常、我会连接 V1源并驱动 Q3 MOSFET 以仿真 Chg 电压。 无论 Q3的状态如何、PMOS (Q1) 始终为导通、即使 Q3的 MOSFET 为关断也是如此。
当 Q3关闭时、我预计 Q1会关闭。
我心里有一个问题。
我担心在错误条件下 PMOS 不会关闭。
BQ77915 数据表中有一个表用于显示在各种故障条件下哪个 MOSFET (DSG-CHG)已开启/关闭。 例如、在 OV、CTRC、OTC、UTC 错误条件下、 CHG MOSFET (高侧 PMOS)必须关闭。
谢谢你
。