This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:ULN2003AN 的图形布局建议

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1232112/uln2003a-pattern-layout-recommendation-for-uln2003an

器件型号:ULN2003A

你(们)好

我收到了客户的以下问题。 您能告诉我们您的建议吗?

当我们安装到电路板上时、您有什么建议尺寸吗?  

此外、我知道数据表中有一个布局示例。 如果您有更具体的信息,请告诉我们

谢谢

IZA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iza:  

    抱歉、我不清楚您的问题。  

    您是指引脚布线的宽度吗? 这将受到您的 PCB 制造基地的限制。  

    由于引脚1-7是信号路径、我们建议将它们更细、而引脚8-16将是高电流路径、尤其是接地路径、因此我们建议这些引脚具有更大的布线宽度。 我们不提供任何细节、因为您可以实现多薄/多厚取决于您的 PCB 供应商的容差容量。  

    此致、  

    伊丽莎白