This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:具有 SPI 或 I2C 接口的4通道驱动器

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPIC2810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1232304/uln2003a-4-channel-driver-with-spi-or-i2c-interface

器件型号:ULN2003A
主题中讨论的其他器件:TPIC2810

大家好、

我们是否有采用 SPI 或 I2C 接口的4通道驱动器、例如 ULN2003 (ULN2003有7个通道、不具有 SPI 或 I2C 接口)? 谢谢!

尼森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nison:  

    我们的低侧开关产品系列中没有带 SPI 或 I2C 接口的低侧驱动器。 但是、我曾与另一位客户沟通、该客户表示  TPIC2810非常适合他们的系统。  

    很遗憾、我无法为 TPIC2810提供最佳支持 、因为它不是负载开关/PMUX 产品系列的一部分、但我希望它对您的系统很好! 如果您对这款器件还有任何疑问、请在 e2e 主题中输入相关器件型号来与相关业务部门联系、这样将为您提供有关此器件的更准确的支持。

    此致、  

    伊丽莎白