主题中讨论的其他器件: BQ21080、 TLV627432
设计使用 BQ25170为小型锂离子电池组充电的140mAh USB 器件、以及为 MCU 和无线电芯片供电。 在工厂测试期间、我们需要通过 USB 端口在不使用电池的情况下为电路板供电。 USB 电源进入 BQ25170的输入、输出进入电池和器件稳压器。 BQ25170必须在没有电池的情况下从 USB 电源提供所有负载电流。
我们的问题是、充电器芯片如何通过 MCU 和无线电芯片等可变负载进行响应。 电压为4.2伏时、负载可在接近0mA 至60mA 之间变化。 在初始上电期间、我们可以控制负载低于15mA、但会出现一次初始突发、以便为稳压器上的电容充电。 超过该值后、电流可能会随 MCU 和无线电芯片负载的变化而发生很大变化。
BQ25170将执行什么操作? 在低初始电流时、它是否会返回并卡在涓流充电模式下?
它会在低负载时终止充电、下降输出(复位系统)、然后在一个环路中循环吗? 这会造成问题、因为在 MCU 不断复位的情况下、我们无法完成测试。
我们打算将充电电流限制设置为大约100mA、该电流将远远超过负载电流。 也许我们应该把这个值增加到1C、增加140mA、以提供更大的裕度?
DS 对于这种行为没有提供太多指导、唯一的信息是这幅图、其中显示了系统充电内外振荡的终止情况:
在有负载的情况下、OUT 上的输出电容将很快放电、BQ25170似乎可能无法快速响应、并让输出电压降至可用电平以下、从而实现系统复位。
相比之下、BQ21080可使负载电流和电池充电电流保持独立、因此该设计不存在类似的问题。 BQ25170是首选、因为其成本较低且无需固件配置。
感谢您提供的任何指导。