主题中讨论的其他器件:TPS65988
您好!
我正在尝试使用重新刷写 EVM 固件按钮将 TPS65988 EVM 重新刷新到原始状态。 但是、在执行此操作时、似乎遇到了错误。
- 运行该命令 EVM 时、应使用与"开箱即用"固件匹配的固件进行刷写、我的理解是否正确?
- 我不清楚错误的含义是什么、TI 是否知道会继续在这里出现什么?
谢谢。
马特

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在尝试使用重新刷写 EVM 固件按钮将 TPS65988 EVM 重新刷新到原始状态。 但是、在执行此操作时、似乎遇到了错误。
谢谢。
马特

您好、Matt、
感谢您与我们联系!
我还遇到了相同的错误。 但还有另外一种方法可以实现这一点:
1-转到新项目-->选择 TPS65988
2-转到 Binary --> Flash Erase (这应该会返回成功)
3-转到 Binary --> Flash from Current Project (这可能表明区域偏移无效、但单击"OK"、此时应返回 Successful)
此外、我们还有较新版本的 GUI (6.1.4): https://www.ti.com/tool/TPS6598X-CONFIG
请告诉我这是不是可行的!
此致、
Aya
您好、Aya:
感谢您的帮助。 我怀疑我的板本身有问题。 按照您描述的方式重新刷写 FW 后、我可以看到、当我将 USB 驱动器与 USB-C 插座配对时、端口 B 的 VBUS LED 会亮起、但端口 A 不会出现相同的行为。 观察每个端口的 CC 引脚、端口 A 一直为低电平、而端口 B 似乎显示 CC 逻辑。
我还在端口 A CC 引脚上测量80欧姆至接地。
您认为这里存在硬件问题吗?
谢谢。
马特