This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988EVM:尝试重新刷写 EVM FW 时出错(恢复)

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229431/tps65988evm-error-when-trying-to-re-flash-evm-fw-recovery

器件型号:TPS65988EVM
主题中讨论的其他器件:TPS65988

您好!  

我正在尝试使用重新刷写 EVM 固件按钮将 TPS65988 EVM 重新刷新到原始状态。 但是、在执行此操作时、似乎遇到了错误。  

  • 运行该命令 EVM 时、应使用与"开箱即用"固件匹配的固件进行刷写、我的理解是否正确?  
  • 我不清楚错误的含义是什么、TI 是否知道会继续在这里出现什么?  

谢谢。

马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、  

    感谢您与我们联系!

     我还遇到了相同的错误。 但还有另外一种方法可以实现这一点:  

    1-转到新项目-->选择 TPS65988  

    2-转到 Binary --> Flash Erase (这应该会返回成功)  

    3-转到 Binary --> Flash from Current Project (这可能表明区域偏移无效、但单击"OK"、此时应返回 Successful)

    此外、我们还有较新版本的 GUI (6.1.4): https://www.ti.com/tool/TPS6598X-CONFIG

    请告诉我这是不是可行的!  

    此致、  

    Aya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:  

    感谢您的帮助。 我怀疑我的板本身有问题。 按照您描述的方式重新刷写 FW 后、我可以看到、当我将 USB 驱动器与 USB-C 插座配对时、端口 B 的 VBUS LED 会亮起、但端口 A 不会出现相同的行为。 观察每个端口的 CC 引脚、端口 A 一直为低电平、而端口 B 似乎显示 CC 逻辑。  

    我还在端口 A CC 引脚上测量80欧姆至接地。  

    您认为这里存在硬件问题吗?  

    谢谢。

    马特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、  

    让我进一步探讨这一点、下周早些时候再次与您联系。  

    此致、  

    Aya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:  

    我订购了第二个 EVM、但在刷写器件或与任一 USB-C 插座连接时没有问题。  

    谢谢。

    马特