This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100EVM-001:电容器平衡不起作用

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW, BQ33100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231094/bq33100evm-001-capacitor-balancing-not-working

器件型号:BQ33100EVM-001
主题中讨论的其他器件:BQ33100、BQEVSW

我们使用 BQ33100 IC 来平衡5个超级电容器。 最初、所有电容器处于平衡状态、然后我们对其中一个电容器放电以产生不平衡。 但是、即使电容电压存在明显差异、IC 也不会发起平衡。 根据数据表、当•OperationStatus 中的[FC]标志被设置且•ΔCapacitorVoltage5 ...1≥CB Restart 时、平衡开始。 CB 重启设置为800mV。 我们已通过使用制造商访问发送0x21来启用电压平衡。

   

此外、我们不能更改数据闪存参数。 DataFlash 值在每次更新后都会复位为默认值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    过压安全标志置1。 可防止写入数据闪存。

    符合数据表8.3.2 "电容器电压平衡"

    当 Operation Cfg[stack]=1时、会禁用电芯平衡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我真的很困在这个问题上。 我尝试在新的 EVK 电路板上更改数据闪存值、仅连接系统电源。 我提供了12伏的系统电压。 此时不满足安全条件。 但我无法编写数据闪存。 它会一直返回到默认值。 我刚刚将所需的值写入了 BQEVSW DataFlash 窗口中的字段、然后点击 Write All 按钮。 我在这里遗漏了任何东西吗? 这是正确的过程。 是否还需要执行任何其他操作。 请提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Athullia、

    您的电压为0mV、您不满足更新数据闪存的要求:

    请检查第 8.5.3节数据闪存并确保所施加的 Voltage ()高于闪存更新 OK 电压。

    此致、

    Wyatt Keller