This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:关于 RSOC 变为0的问题

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229703/bq27z746-question-about-rsoc-becoming-0

器件型号:BQ27Z746

嗨、团队,

您能否解释一下阻抗跟踪算法监测计的 RSOC 报告0的机制、以及 TD、FD、Term Voltage 和 Reserve Cap-mAh 之间的关系? 客户报告了一个问题、当电芯电压低于 FD 和 TD 阈值时、RSOC 不是0、等于6%。 这是否正常?

e2e.ti.com/.../4721.log.xlsxe2e.ti.com/.../1S1P20230519.gg.csv

此致,
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hailiang,

    根据 SOC 配置数据闪存中的设置、电压或 RSOC 用于触发标志

    TRM 第 11.9节充电和放电警报

    客户希望如何配置它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirish:

    客户配置 FD、TD 阈值为3000mV。

    很抱歉 gg 文件中有更新。 温度电压为3000mV。 我想问您为什么当电池电压降低到 Term Voltage 时 RSOC 从0变为6%? 有任何优化建议吗?

    此致,
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hailiang,

    如果阈值已更改、则建议使用一个完整周期或 REST 以更新相关参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 Shrish,ö m

    工程师执行全部操作。 还有一个问题。 为什么在放电过程中、RSOC 降低到8%以下后、功率降低速度会显著加快。 为什么会这样呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hailiang,

    附加的 gg.csv 文件中的更新状态= 0x02。 化学 ID 是否已编程且学习周期是否成功完成?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shirish,

    学习前、上一次上传是配置文件。 请参阅学习并完成几个周期后导出的 gg 文件。 经过多个周期、RSOC 在低于6%后仍保持下降趋势、并且仍然非常快。 原因是什么?

    e2e.ti.com/.../1S1P_2D00_SOC3V_2D00_XUEXIHOU_2D00_1mO_2D00_32HE_2D00_20230529.gg.gg.csv

    此致,
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hailiang,

    如果 RSOC 在接近放电电压结束时迅速下降、则很可能与 TRM 中所述的平滑有关:在放电模式下平滑处理为0%

    请查看本节、如果不需要、应将其禁用。

    此致、

    Wyatt Keller