This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27712:关于半桥栅极驱动器的 HiPot 功能

Guru**** 2514415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520, UCC27712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1232139/ucc27712-about-hipot-capability-for-half-bridge-gate-driver

器件型号:UCC27712
主题中讨论的其他器件:UCC21520

TI 员工、您好!

是否可以知道 UCC21520和 UCC27712可以匹配 HiPot 测试? 或者是否有任何 HiPot 测试结果?

如果是、我可以知道 HiPot 结果是否受内部电平位移和电容器隔离的影响吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kuo、

    常见问题。 我们做了一组不同的测试从 HiPot ,但有些功能非常相似。 对于 UCC21520、我们有详细的绝缘规格:

    为了达到 VDE V 0884-11等级、在绝缘栅上执行了各种测试。 这将为 HiPot 提供类似的信息、但方法不同。

    对于 UCC27712、我们没有详细的绝缘规格。 最大电压作为直流电压施加、直到电平转换器/内部自举二极管无法处理它。 因此、对于 UCC27712、它可以处理700V 绝对最大值、任何更高的电压都可能损坏器件。

    谢谢。

    Alex M.