This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:BQ25606添加0V 电荷

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606, BQ25616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230730/bq25606-bq25606-add-0v-charge

器件型号:BQ25606
主题中讨论的其他器件: BQ25616

大家好

客户使用 BQ25606、该锂电池内置于电池保护板中。 当电池电压低于2.5V 时、电池保护板上的 MOS 关闭、导致电池保护板输出0V。

BQ25606检测电池为0V、并关断 Q4。 他们想知道如何添加0V 充电电路?

正在等待您的回复。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    请参阅 BQ25616数据表的第23页、当电池电压低于2.2V 时、充电器为电池组提供100mA。  您是指如何唤醒电池组吗? 唤醒条件是什么? 您能提供 SW、SYS 和 BAT 的波形吗?

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric

    感谢您的答复。

    我的问题是电池处于关断模式时的情况。   BQ25606检测电池为0V、该芯片不具有零电压充电功能。

    那么、我想知道 如何添加0V 充电电路。

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    我不确定您所说的0V 充电器电路的含义。 如前所述、充电器仍可为电池提供100mA 的电流、但由于电池组处于过度放电保护模式、BAT 电压可能会快速上升到完全充电电压。 前面关于电池组唤醒条件的问题很关键。 充电器不具有调节电压/电流以唤醒电池组的功能。

    此致、

    Eric